El sector energético está evolucionando rápidamente con la integración de redes inteligentes, recursos de energía distribuidos (DER, por sus siglas en inglés) y sistemas de monitoreo inteligentes, que cambiarán la manera en que se genera, distribuye y consume la energía. Molex respalda esta transformación con soluciones innovadoras de conectores de alta potencia y barras colectoras como PowerWize, SW1 y PowerPlane, lo que garantiza un movimiento de corriente seguro y eficiente, para impulsar un futuro energético sostenible.
Tendencias emergentes en almacenamiento, distribución y consumo de energía
Recientemente, han aumentado las grandes inversiones en infraestructura de electrificación, modernización de redes y conectividad rural. ¿Cuál es el motivo? El rápido surgimiento de una revolución energética generalizada, lo que incluye la introducción de redes inteligentes, la unificación de recursos energéticos distribuidos (DER, por sus siglas en inglés) y la importancia del monitoreo inteligente.
Avances en la tecnología de redes inteligentes
El primer cambio importante asociado con esta tendencia es el aumento de los requisitos de eficiencia en la generación de energía mediante el uso de redes inteligentes. A medida que los fabricantes transforman infraestructuras obsoletas en redes electrificadas modernas, pueden aprovechar sin problemas los beneficios de las fuentes de energía convencionales, renovables y almacenadas. Las redes inteligentes se componen de una variedad de sensores que monitorean de cerca el uso e identifican las fallas del sistema antes de que se conviertan en problemas más importantes, lo que permite la asignación de energía en el lugar y en el momento en que más se necesite, y de la fuente adecuada. Además, las crecientes capacidades de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML, por sus siglas en inglés) permiten que las redes inteligentes reaccionen más rápidamente a las tendencias de uso, interrupciones u otras fallas. Esta capacidad de respuesta proporciona numerosas ventajas. Por ejemplo, con energías renovables como la solar y la eólica que tienen tiempos de inactividad cíclicos, los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS, por sus siglas en inglés) se incorporan a la red más amplia y se utilizan para capturar el exceso de energía para su uso posterior.
Instalación en islas y distribución de energía
El futuro de la modernización de la red pasa por un enfoque distribuido mediante DER. Estos generadores de energía a pequeña escala, que a menudo se ubican cerca del punto de consumo, pueden involucrar fuentes de combustible tradicionales como generadores diésel, energías renovables como paneles solares o almacenamiento en baterías. Normalmente segmentados en numerosas microrredes de islas autoalimentadas, los DER separados se combinan para compensar, o incluso superar, el volumen de producción de las fuentes tradicionales. Además, con la miniaturización de las microrredes en nanorredes que alimentan una sola estructura, como un centro de datos, la conectividad se vuelve fundamental para el funcionamiento seguro y exitoso de una microrred. La instalación en isla y luego la reintegración de partes de la red introducen riesgos de daños al equipo y lesiones, como las que se sufren cuando un trabajador no se da cuenta si el equipo está desconectado.
Los sistemas de administración de energía en el hogar, las microrredes que cubren pequeñas comunidades, los hospitales y los parques industriales son ejemplos de DER. La carga de vehículos eléctricos (VE) incorpora DER al aprovechar los paneles solares en las estaciones de carga para reducir la necesidad de recurrir a la propia red. En caso de un corte de energía, los DER dentro de la microrred asumirán la producción, manteniendo el flujo de energía para todo lo que esté conectado a la microrred. En general, los DER ayudan a reducir la tensión en la red y evitar los altos costos de la infraestructura de distribución en largas distancias.
Monitoreo del punto de consumo
Al igual que las fuentes de generación, la utilización de energía también está experimentando una transformación significativa debido a los medidores inteligentes. Los medidores inteligentes, que son una extensión de la red inteligente, permiten la comunicación bidireccional entre el consumidor y el proveedor. Los medidores muestran a hogares, empresas y gobiernos una perspectiva de alta resolución de su consumo minuto a minuto, lo que respalda la conciencia energética. La medición inteligente que se utiliza en los centros de datos puede ofrecer beneficios significativos al contrarrestar incluso los cortes de energía más breves que causan pérdida de datos o interrupciones. A través de una estrecha vigilancia de la producción eléctrica, las actividades derrochadoras se pueden eliminar y reemplazar por operaciones más eficientes.
Conectores de alta potencia para espacios compactos
En respuesta a los sistemas de energía en constante evolución, Molex ofrece una cartera completa de soluciones de conectores y barras de bus de alta potencia que garantizan que las corrientes altas se muevan de manera segura por los montajes, sin sacrificar el rendimiento o la confiabilidad.
Conectores PowerWize
Dado que la eficiencia energética es fundamental para la gestión de costos en operaciones de gran consumo de energía, como centros de datos, los conectores de cable a placa/cable a barra de bus de alta tensión y alta corriente PowerWize de Molex están diseñados con tecnología de enchufe COEUR en sus contactos de engarzado. Esta innovadora tecnología permite que los conectores PowerWize ofrezcan baja resistencia al contacto y baja caída de tensión en la interfaz de contacto, gracias a sus múltiples rayos de contacto. Adicionalmente, a medida que evolucionan los sistemas de energía, es fundamental que el equipo energizado sea seguro de manipular si se instala un dispositivo nuevo o se retira y reemplaza un dispositivo defectuoso. Los cabezales y receptáculos PowerWize están diseñados para cumplir con los requisitos de seguridad táctil estándar de la industria, lo que brinda una amplia protección en numerosas industrias. Los conectores PowerWize ofrecen aún más versatilidad con dos tamaños diferentes, 6,00 y 8,00 mm, adecuados para aplicaciones que requieren hasta 1000 V y 190,0 A. Además, los enchufes de engarzado PowerWize pueden aceptar cables AWG de 1/0, 2, 4, 6, 8 o 10.
Conectores SW1
El embalaje electrónico denso exige una altura de acoplamiento baja entre un montaje de cables y su placa de circuito impreso o barra de bus. Con un diseño compacto, las interconexiones de cable a placa/cable a barra de bus Molex SW1 brindan numerosas soluciones para las limitaciones de espacio. El enchufe COEUR, con sus múltiples rayos de contacto, crea una gran superficie de contacto en la interfaz de acoplamiento y permite interconexiones acopladas que son de menor altura. Los conectores SW1 también se fabrican con una longitud más corta y un ancho más estrecho que soluciones comparables que utilizan enchufes hiperbólicos, y tienen aproximadamente 1/3 menos de altura y son 1/3 más cortos que productos similares en el mercado. La flexibilidad del diseño es otro aspecto importante de la familia SW1. Su configuración de acoplamiento del eje z elimina las complicaciones del radio de curvatura del cable, lo que lo convierte en una solución ideal para aplicaciones donde el espacio es limitado. Para los ingenieros y diseñadores que aspiran a mejorar la eficiencia energética a pesar de las restricciones de espacio en sistemas como DER y microrredes, SW1 es una opción eficaz.
Conectores de barra de bus PowerPlane:
Además de las restricciones de espacio, los diseñadores a menudo enfrentan desafíos de alineación del sistema. Para superar los obstáculos en la alineación precisa al acoplar conectores, los conectores de potencia de barra de bus PowerPlane ofrecen una alineación de +/- 1,00 mm para ayudar a garantizar el acoplamiento correcto y ayudar a prevenir posibles daños. Estos conectores también permiten a los ingenieros satisfacer las demandas de diseño en varias industrias con un rendimiento de alta corriente, junto con varias configuraciones y opciones de características. Los conectores PowerPlane ofrecen alta confiabilidad para lograr un mayor rendimiento y son excelentes para una amplia gama de aplicaciones de distribución de energía, como DER, nanorredes y redes inteligentes. Los fabricantes a menudo exploran la continuidad del suministro y los proveedores adicionales para sus opciones de diseño: los conectores de potencia de barra de bus PowerPlane satisfacen las necesidades de una segunda fuente al proporcionar reemplazos directos de placas y espacios para los productos de la competencia.
Una luz de guía en un futuro apasionante
El futuro está maduro para el rápido desarrollo de redes inteligentes, DER y monitoreo inteligente. A medida que la infraestructura de carga de VE se expande, se incorporan más mecanismos a prueba de fallos en los sistemas esenciales y los hogares se vuelven más independientes energéticamente, las aplicaciones de electrificación y administración de energía seguirán adentrándose en terrenos dinámicos y potencialmente inexplorados. Con un legado de 80 años de innovación en soluciones de interconexión, capacidades de fabricación global y una huella de distribución que incluye socios valiosos, como Arrow, Molex está bien posicionada para ayudar a marcar el comienzo de las soluciones energéticas del mañana.
1. Conectores SW1
2. Bloques terminales
3. Conectores Mini-Fit
4. Montajes de cables discretos de potencia y señal disponibles en el mercado
5. Conectores Nano-Fit
6. Barras de bus
7. Conectores de barra de bus PowerPlane
8. Conectores Mega-Fit